This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:监测参数计算器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735810/bq27220-gauging-parameter-calculator

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

 我在更新 zip 文件时使用了芯片 bq27220,它返回以下信息。

计算引擎报告了以下错误:
精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划  

 1. 我 的 lowtemp_lowrate.csv 文件的温度 从11 摄氏度变为5 摄氏度,  室温文件从27 摄氏度变为25 摄氏度。 是错误。

 2.如果我的高温文件和室温文件使用保存文件,则只需使用不同的名称,这 将会影响 cedv gpc vale。

 我们的器件具有  超级电容器(4.2V 220mF),当我取出电池时,bq27220的 SoC 将下降。 例如、我的电池 SOC 为 95%、但当我取出电池并重新插入 bq27220电量监测计的 SOC 时、它将变为   10%。  是我 对电池插件进行整形并   对 SOC 值进行校正的一种方法。

 4. GCP 报告文件:这是什么意思 hightemp_highrate_GPC_FitData.txt。  仅 为 OCV11.txt、 如果我将其设置为 bq27220、则应选择 GPC_CEDV.TX。

很抱歉我的英语很差!

谢谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    如果您使用并联的超级电容器进行测试、则必须始终保持超级电容器连接

    请仔细遵循 gpccedv 工具中的说明、以避免报告错误。

    如果仍然出现故障、则必须附加您提交给工具的文件以供进一步分析。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

     我的 GPC 报告中有 一个 OCV11.txt

     内容是  

    SoC、% OCV、mV
    0 3041
    10 3664
    20 3701
    303744.
    40 3773
    50 380 3
    60 3844
    70 3912.
    80 3991
    90 4074
    100 4176

    我是否应按如下方式设置 cedv 配置文件。

    SoC、% Dov、mV
    100 3041
    90 3664
    80 3701
    70 3744.
    60 3773
    50 380 3
    40 3844
    303912.
    20 3991
    104074.
    0 4176

     

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 报告的提供方式是您应该如何输入。 0是3041、100是4176

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx,

    cedv_profile 集没有 用于设置 OCV 的选项。

    仅具有 DOD 选项。如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    我的出席 gpc 文件报告监测参数错误:

    计算引擎报告了以下错误:
    精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划  

    您能帮我检查 附件文件吗?

     

    e2e.ti.com/.../1012b.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    高级、DOD-=100-SOC。 因此、如果您具有100% DOD、即0% SOC。 如果您拥有100% SOC,即0% DOD。 因此、请相应地输入您的数据。

    我看了您的附件,您没有按照 gpccedv 用户手册中的说明操作。 您应该有四列、按此顺序显示、经过的时间、电压、温度和电流、并且列的标题应该标记。 您有5列。 请仔细遵循 gpc cedv 的说明,您将获得正确的结果。

    谢谢
    Onyx