主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
我在更新 zip 文件时使用了芯片 bq27220,它返回以下信息。
计算引擎报告了以下错误:
精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
1. 我 的 lowtemp_lowrate.csv 文件的温度 从11 摄氏度变为5 摄氏度, 室温文件从27 摄氏度变为25 摄氏度。 是错误。
2.如果我的高温文件和室温文件使用保存文件,则只需使用不同的名称,这 将会影响 cedv gpc vale。
我们的器件具有 超级电容器(4.2V 220mF),当我取出电池时,bq27220的 SoC 将下降。 例如、我的电池 SOC 为 95%、但当我取出电池并重新插入 bq27220电量监测计的 SOC 时、它将变为 10%。 是我 对电池插件进行整形并 对 SOC 值进行校正的一种方法。
4. GCP 报告文件:这是什么意思 hightemp_highrate_GPC_FitData.txt。 仅 为 OCV11.txt、 如果我将其设置为 bq27220、则应选择 GPC_CEDV.TX。
很抱歉我的英语很差!
谢谢、致以最诚挚的问候!