This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP022415D:是否可以像 DCP022415D 那样隔离电源、但我们需要24V 的输出电压?

Guru**** 2516340 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP022415D, DCP021212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735198/dcp022415d-may-we-have-isolate-power-like-dcp022415d-but-we-need-vout-need-24v

器件型号:DCP022415D
主题中讨论的其他器件: DCP021212

你(们)好,先生  

我们是否可以使用 DCP022415D 等隔离电源 、但我们需要24V 的输出电压?(我的客户在数字 I/O 中使用)

                                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用双输出+/- 12V 输入串联输出连接来获得24V 输出、例如 DCP021212nn。 数据表在第8.4.2.2节中描述了这种操作方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们是否可以使用 x4 DCD021212nn 2个串联和2个并联以实现4瓦特和24V 输出? 或者是否有用于4W 隔离式24V 输出的替代解决方案?

    此致、
    Jimmy C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、

    我不直接支持 DCP021212。 我知道您可以串联和并联操作它们、但不知道您可以实现多远的距离。 让我看看我是否能找到正确的支持人员。 明天将是最早的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen:

    可以 使用 DCP022415D,但需要 Vout 上的24Vout 后置线性稳压 器。

     并行 DCP022415D 未稳压并联输出电压可在空载情况下高达55至60伏。 负载为66mA 时、输出电压约为30-35V。

     如果您对此 产品有任何其他疑问、 我的直接联系人是 tguerin@ti.com

    Tom