请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCP022415D 主题中讨论的其他器件: DCP021212
你(们)好,先生
我们是否可以使用 DCP022415D 等隔离电源 、但我们需要24V 的输出电压?(我的客户在数字 I/O 中使用)
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
我们是否可以使用 DCP022415D 等隔离电源 、但我们需要24V 的输出电压?(我的客户在数字 I/O 中使用)
令人很烦
您好、Chen:
可以 使用 DCP022415D,但需要 Vout 上的24Vout 后置线性稳压 器。
并行 DCP022415D 未稳压并联输出电压可在空载情况下高达55至60伏。 负载为66mA 时、输出电压约为30-35V。
如果您对此 产品有任何其他疑问、 我的直接联系人是 tguerin@ti.com
Tom