This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:原理图审阅

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP7355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735793/tps23753a-schematic-review

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP7355

大家好、

请帮您查看原理图。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    只是确认一下、输出是5V/2A 吗? 如果是这种情况、我建议查看我们经过测试和优化的 PMP7355。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    输出为5V、< 500mA。
    如果原理图上有任何错误、请给我们一些建议。

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    以下是我的建议
    -将 R542降低至10欧姆
    PMP7355是一款经过测试且高度优化的解决方案、因此请考虑复制反馈和电流感应电路的组件值。 即 R18、R20、C21、R28、R23、 R22、R16、C22、C18、R21、 C19、R19和 R24。
    -如果他们决定使用 PMP7355反馈和电流感应值,则输出电容就足够了,但可以降低到100uF 以降低成本。
    -如果 VDS 振铃需要阻尼、可考虑在变压器初级侧的 RCD 钳位上添加39千欧(请参阅 PMP7355上的 R6)


    或者、对于1级、它们可以将 CLASS 电阻器更改为243欧姆(PD 输入为3.84W)、因为您只需要输出2.5W。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师