Other Parts Discussed in Thread: PMP7355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753A 主题中讨论的其他器件:PMP7355
大家好、
请帮您查看原理图。
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
以下是我的建议
-将 R542降低至10欧姆
PMP7355是一款经过测试且高度优化的解决方案、因此请考虑复制反馈和电流感应电路的组件值。 即 R18、R20、C21、R28、R23、 R22、R16、C22、C18、R21、 C19、R19和 R24。
-如果他们决定使用 PMP7355反馈和电流感应值,则输出电容就足够了,但可以降低到100uF 以降低成本。
-如果 VDS 振铃需要阻尼、可考虑在变压器初级侧的 RCD 钳位上添加39千欧(请参阅 PMP7355上的 R6)
或者、对于1级、它们可以将 CLASS 电阻器更改为243欧姆(PD 输入为3.84W)、因为您只需要输出2.5W。
谢谢、
Tom Amlee
PoE PD 应用工程师