This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736425/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

您好!
在数据表的图27中、显示了 LPM 突发周期中"ZCD 至 Vaux"的三个时刻。
根据我的理解、"ZCD 至 Vaux"指的是 QL 开启。 因此、由于只有两倍的 QL 开启、每个突发周期中将有两个 ZCD 力矩。
为什么在该图中磁化电流降至零时显示"ZCD 至 Vaux"?

如何理解第三 个"ZCD 至 Vaux"?


BR
陈十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eleven:

    ZCD 至 VAUX 是指使用 AUX 绕组进行零电流检测。 它正在检测磁化电流何时为0A 或磁化电流何时降至0A。 这就是磁化电流达到0A 时看到"ZCD 至 Vaux"的原因。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lough、
    您知道、对于前两个 ZCD 检测、用于打开 PWML。
    当磁化电流降至0A 时、将出现第三个 ZCD。 第三个 ZCD 的用途是什么?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eleven:

    在最后一个 ZCD 上运行从高电平到低电平的更改。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lough、
    上一个 ZCD 有其他用途吗?
    谢谢。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eleven:

    最后一个 ZCD 指示电流已降至0A。 您将看到运行从高电平变为低电平、控制器将进入其低功耗等待状态。

    此致、
    本·洛夫