请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 您好!
在数据表的图27中、显示了 LPM 突发周期中"ZCD 至 Vaux"的三个时刻。
根据我的理解、"ZCD 至 Vaux"指的是 QL 开启。 因此、由于只有两倍的 QL 开启、每个突发周期中将有两个 ZCD 力矩。
为什么在该图中磁化电流降至零时显示"ZCD 至 Vaux"?
如何理解第三 个"ZCD 至 Vaux"?
BR
陈十一