请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM84624 主题中讨论的其他器件: LMZ31710
我想使用几个并联的 TPSM84624来增加(相乘)电流输出。 我愿意使用任何数量的无源器件和/或反馈电路等... 要实现这一点...
我希望创建一个电流为40安培的1 ~ 8伏可变电源。 有什么想法吗? 供参考、输出电压将变化、并将驱动几乎完全阻性的负载。
我可以尝试使用经典二极管 ORing、或者更好的方法是使用配置为像有源二极管一样运行的 MOSFET (类似于同步整流电路)。
如果有人可以为此推荐一个好目标、我还会考虑将其他 TI SMPS 电路并联。