This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:我能否将多个 TPSM84624并联放置以共享电流(即 ORing)

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736426/tpsm84624-can-i-place-more-than-one-tpsm84624-in-parallel-to-share-current-i-e-oring

器件型号:TPSM84624
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

 我想使用几个并联的 TPSM84624来增加(相乘)电流输出。  我愿意使用任何数量的无源器件和/或反馈电路等...  要实现这一点...  

 我希望创建一个电流为40安培的1 ~ 8伏可变电源。  有什么想法吗?  供参考、输出电压将变化、并将驱动几乎完全阻性的负载。

 我可以尝试使用经典二极管 ORing、或者更好的方法是使用配置为像有源二极管一样运行的 MOSFET (类似于同步整流电路)。

 如果有人可以为此推荐一个好目标、我还会考虑将其他 TI SMPS 电路并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想更好地了解您的应用。 您可以通过 jarrigo@ti.com 直接与我联系吗?

    LMZ31710可能能够在您的应用中工作。 有关在更高输出电压下运行的信息、请参阅应用手册 SNVA749。 根据 VIN、单个开关频率可能不适用于所有 VOUT。