This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的低噪声电源建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735696/suggestions-for-low-noise-power-supplies-from-ti

主题中讨论的其他器件:TPS54040

我是一名设计人员、正在为我的设计寻找低噪声电源。我需要两种不同的降压稳压器、分别用于3.3和5V 电源。两者的电流供应能力需要在500mA 或更低的范围内。请分享您有关这方面的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amal、

    我很高兴为您提供支持。

    要回答您的问题、我需要更精确的低噪声定义。 具体而言、最大频谱噪声屏蔽规格将帮助我找到适合您的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊曼纽尔·海
    我很高兴收到了我的问题的及时答复。实际上、我们的设计中没有任何其他噪声限制、我使用了 TI 的网络工作台并选择了 TPS54040 IC、我觉得它可以满足目的。我肯定会留下一些空间并实施一些滤波电路 确保在发布设计时不会受到任何噪声问题的影响。