This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:高侧和低侧 MOSFET 短路问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734963/tlv62569-both-high-side-and-low-side-mosfet-short-issue

器件型号:TLV62569

大家好、团队成员

我的电视客户在他们的电视板中使用 TLV62569来提供处理器 RK3128H 的核心电源。

输入电压为5V、输出电压为0.954V ~ 1.395V。 CPU 将输出电压控制200kHz PWM 信号。

客户制造商200台设备、发现1台设备故障。 TLV62569的高侧和低侧 MOSFET 均短路。

这是客户原理图。 您能否帮助检查是否存在任何问题?  什么是可能的原因?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    两个 MOSFET 上的短路表示 EOS 事件。 我们需要了解这是来自的。
    关于原理图、我建议按照数据表表表4中的建议添加更多输出电容(2x22uF)
    您能否分享布局以供审核?

    通常、VIN 或 SW 引脚中的尖峰会导致此类问题。 您能否分享布局以供审核? 您能否准确地确定他们在哪里发现了故障? (电路内测试、功能测试、生产测试等)

    此致
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题正在通过邮件进行调查、因为它需要更深入地了解此特定案例中的故障类型和情形