请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 大家好、团队成员
我的电视客户在他们的电视板中使用 TLV62569来提供处理器 RK3128H 的核心电源。
输入电压为5V、输出电压为0.954V ~ 1.395V。 CPU 将输出电压控制200kHz PWM 信号。
客户制造商200台设备、发现1台设备故障。 TLV62569的高侧和低侧 MOSFET 均短路。
这是客户原理图。 您能否帮助检查是否存在任何问题? 什么是可能的原因?
谢谢
Kevin