请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24073 您好、先生、
关于 BQ24073 TMR 设置问题、由于规格 RTMR 设置在18k 到72k 之间、如果 IC 继续充电时间达到我们设置的最长时间、则该 IC 将关闭停止充电或重新加电、然后再次充电??
如果重新加电并再次充电、从重新加电到充电的时间是多少?
我们是否可以将 RTMR 从 18k 范围设置为72k 范围、如果我们将 RTMR 设置为超出此范围、例如小于18k 或大于72k、那么对 IC、电池或系统有何影响? 谢谢