This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073 TMR

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736460/bq24073-bq24073-tmr

器件型号:BQ24073

您好、先生、

关于 BQ24073 TMR 设置问题、由于规格 RTMR 设置在18k 到72k 之间、如果 IC 继续充电时间达到我们设置的最长时间、则该 IC 将关闭停止充电或重新加电、然后再次充电??

如果重新加电并再次充电、从重新加电到充电的时间是多少?

我们是否可以将 RTMR 从 18k 范围设置为72k 范围、如果我们将 RTMR 设置为超出此范围、例如小于18k 或大于72k、那么对 IC、电池或系统有何影响? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lina、
    当计时器到期时、充电将停止、并在/CHG 引脚上刷写2Hz 信号。 您只能在18k 和72k 之间对计时器进行编程