请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25898 您好!
主要客户正在考虑使用 bq25898、他们计划使用以下快速充电电流设置。 然后、他们想知道这些设置的估计精度。 我知道您可以保证1792mA 设置下为+/- 5%、因此我想在这些设置下精度会降低。 那么、请告诉我这些设置下的估计最小/最大精度? 我知道、您无法保证这种粗略的信息只能用于信息。
- 1088mA
- 1152mA
- 1216mA
此致、
Satoshi