This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:快速充电电流调节精度

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736293/bq25898-fast-charge-current-regulation-accuracy

器件型号:BQ25898

您好!

主要客户正在考虑使用 bq25898、他们计划使用以下快速充电电流设置。 然后、他们想知道这些设置的估计精度。 我知道您可以保证1792mA 设置下为+/- 5%、因此我想在这些设置下精度会降低。 那么、请告诉我这些设置下的估计最小/最大精度? 我知道、您无法保证这种粗略的信息只能用于信息。

  • 1088mA
  • 1152mA
  • 1216mA

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    快速充电电流设置越高、精度越高。 对于您提到的快速充电电流设置、精度应介于+/-5%至+/-20%之间。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。