This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:器件禁用时 NVB_PRI_ON 和 NVB_SEC_ON 的状态

Guru**** 2518710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734776/bq25505-state-of-nvb_pri_on-and-nvb_sec_on-when-device-disabled

器件型号:BQ25505

您好!

当 NEN 为高电平时、我无法找到有关 NVB_PRI_ON 和 NVB_SEC_ON 状态的信息。  具体而言、这些情况:

 VIN_DC =未连接。  VBAT_SEC =未连接。  VBAT_PRI = 3.6V。  NEN =高电平

 VIN_DC =未连接、VBAT_SEC > 0 (已连接)。  VBAT_PRI = 3.6V。  NEN =高电平

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    在这两种情况下、/VB_PRI_ON 都将为低电平、这会将主电池连接到系统。 /EN 需要为低电平才能使控制/VB_PRI_ON 和/VB_SEC_ON 的 VBAT_OK 正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  这有助于我理解。