请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 您好!
当 NEN 为高电平时、我无法找到有关 NVB_PRI_ON 和 NVB_SEC_ON 状态的信息。 具体而言、这些情况:
VIN_DC =未连接。 VBAT_SEC =未连接。 VBAT_PRI = 3.6V。 NEN =高电平
VIN_DC =未连接、VBAT_SEC > 0 (已连接)。 VBAT_PRI = 3.6V。 NEN =高电平
谢谢、
Steve