This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762、仅当输入暂时短接时、振铃和输出才有效

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734568/lm27762-lm27762-ringing-and-output-will-work-only-if-input-is-momentarily-shorted

器件型号:LM27762

大家好、我正在尝试将 LM27762用作+5和-5 LDO。

PFA 我的原理图和布局。

当连接到5.2V 的已知输入电压时、器件会保持振铃。

+5输出变为3.8,-5变为-1.8 V。 当输入瞬间短接时,输出变为+5和-5 V

我使用的是2层电路板、底层是具有 两条小走线的接地平面。 顶层也有一个接地平面(红色)。

请查看并提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    当 Vin、Vout+、Vout-和 EN 线不工作以及何时工作时、您能布置这些波形吗?

    如果您连接了任何负载、请将其移除并查看其是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFB 波形、所有波形均为2V、- 1ms。

    Vin EN+ EN-的波形相似

    不起作用

    输入电压 EN+ EN-

    Vout+

      

    输出电压-

     

    工作

    输入电压 EN+ EN-

      

    Vout+

    输出电压-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享。 是否可以在一个示波器快照上获取全部3个波形?

    IC 不工作时是否很热? 每种情况下的输入电流消耗是多少? 是否连接了负载?

    在布局中、IC 下方是否有 GND 过孔?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、没有多个通道。
    否、IC 在不工作时不热。 负载已连接/未连接时的情况相同。
    负载和空载波形之间的唯一差异是、PGOOD 信号仅在空载时变为低电平的一段时间。
    是的、IC 下方有 GND 过孔。

    输入电流:
    负载:
    37mA 不工作、28mA 工作
    空载:
    不工作8mA、工作2mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 这是在1块电路板上还是在所有电路板上发生?

    所有电容都是陶瓷电容、电介质良好(例如 X5R)吗?

    您的 FB 电阻器非常大。 您可以尝试使每个值的1/10、以查看这是否与噪声相关。

    您始终可以订购 EVM 以获取已知的工作电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我已经测试了三个电路板、所有电路板都是这样。

    所有电容器均为 X5R 陶瓷电容器、CFLY 除外、CFLY 是薄膜电容器。

    使用的 FB 电阻器是由 webench 生成的电阻器。

    我已分别尝试使用(80.6k、261k)和(83.5k、261k)进行+5和-5。

    这对我来说没有什么变化。

    您认为在 Vin 和 EN+以及 EN-之间添加 RC 会有什么作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认所有项目。

    是的、您可以在 Vin 出现后尝试将 EN 置为高电平、看看这是否有用。 然后、您可以添加 RC 延迟来模仿该行为。

    您还能用普通陶瓷电容器替换 Cly 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    更换 Cfly 确实有帮助、我现在获得+5和-5V 输出。

    但 PGOOD 信号不会下拉、并且保持在 VIN 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!

    您能否测量 IC 上的每个电压:VIN、Vout、-Vout? 如果您有负载、由于输出阻抗的原因、在输入电压较低的情况下、-5V 可能不在目标的95%之内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 为5.203V、Vout+为5.02、Vout-为-4.947V、应大于95%。

    这些值带有 LOAD。

    飞跨电容器是否需要最小电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    在将输入电压增加至~5.4V 或移除负载时、PG 是否正常工作?

    是的、D/S 讨论了 Cfly 值。 您可以尝试将其增加到2.2 uF、以查看它是否会产生任何影响。