大家好、我正在尝试将 LM27762用作+5和-5 LDO。
PFA 我的原理图和布局。
当连接到5.2V 的已知输入电压时、器件会保持振铃。
+5输出变为3.8,-5变为-1.8 V。 当输入瞬间短接时,输出变为+5和-5 V
我使用的是2层电路板、底层是具有 两条小走线的接地平面。 顶层也有一个接地平面(红色)。
请查看并提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
到目前为止、我已经测试了三个电路板、所有电路板都是这样。
所有电容器均为 X5R 陶瓷电容器、CFLY 除外、CFLY 是薄膜电容器。
使用的 FB 电阻器是由 webench 生成的电阻器。
我已分别尝试使用(80.6k、261k)和(83.5k、261k)进行+5和-5。
这对我来说没有什么变化。
您认为在 Vin 和 EN+以及 EN-之间添加 RC 会有什么作用吗?