Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1205 主题中讨论的其他器件:LM5113、
您好!
我正在与我们的客户合作、他们的 LM5113采用了他们刚发布的设计。
在最新的 NRND 状态下、我们将查看推荐替代器件 LMG1205。
除了 IQ 和 Prop 延迟规格表中的一些微调外、这两个器件看起来几乎完全相同。
- 如果我们直接替换 BGA 封装、LM5113和 LMG1205之间是否存在任何差异、从而阻止这些芯片 在电路板上完全相同的运行?
- 死区时间电路等东西是否可以保持不变?
谢谢、
Ryan B.