This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LM5113的设计注意事项

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736376/lmg1205-design-considerations-from-lm5113

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件:LM5113

您好!

我正在与我们的客户合作、他们的 LM5113采用了他们刚发布的设计。

在最新的 NRND 状态下、我们将查看推荐替代器件 LMG1205。

除了 IQ 和 Prop 延迟规格表中的一些微调外、这两个器件看起来几乎完全相同。

  1. 如果我们直接替换 BGA 封装、LM5113和 LMG1205之间是否存在任何差异、从而阻止这些芯片 在电路板上完全相同的运行?
    1. 死区时间电路等东西是否可以保持不变?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您深入探讨这一点、

    LMG1205LM5113完全引脚对引脚兼容(LM5113 已经是 NRND)

    1205的性能有所提高-具有更好的输入噪声滤波、更短的高侧启动时间以及更可靠的关断状态栅极至地锁存器

    此外、在进行数据表 DIFF 时、 LMG1205的上升时间LM5113 上升时间相同、但 LMG1205的下降时间更长为2ns

    1205和5113都具有具有具有外部死区时间要求的独立输入。

    有关 可调内部死区时间、请查看 LMG1210

    谢谢、