This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:VCC 输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735970/lm5022-vcc-output

器件型号:LM5022

数据表将该引脚标识为内部稳压器的输出、并声明必须将其旁路掉。 但是、在建议的工作条件下、7.5V 至14V 的外部电压连接似乎是隐含的。 在"电气特性"下、6V <= Vin <= 60V 时的额定最小电压为5V、但没有最大电压、如果10V <= Vin <= 60V、则额定电压范围为6.6V 至7.4V。 但是、下面一行中的 ICC 测试条件声明 Vcc = 10V;这超出了后者的范围。 总之、Vcc 规格非常令人困惑、无需额外解释。 我需要与知识渊博的应用工程师进行讨论。 如何联系 TI 的此类人员?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    感谢您关注 Lm5022。 是的、VCC 引脚是内部 LDO 的输出引脚、如果电压限制在7.5V 至14V 之间、则可从外部提供。 低于7.5V 可能会导致引脚过载、因为 LDO 最大输出为7.4V、并且 VCC 引脚上的恒定电压源将从 VCC 引脚上拉取过多电流。 高于14V 可能会导致损坏、因为它超过了引脚的最大额定电压。

    关于6V<= Vin <10V、最大 VCC 不会超过0V <= Vin <= 60V 的额定电压。 请注意、它是一个 LDO、因此此处的最小值是关键信息。

    对于 ICC 下一行、它定义为提供 VCC=10V 时 IC 获取的电流(流入 IC)。 该电流为振荡器和大多数内部逻辑供电、但不为开关驱动器提供电流。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回复。 我仍然觉得我缺少了一些东西、因此我将重申我认为您所说的内容、以便您能够纠正我的理解:

    Vcc 引脚是一个输出、当输入电压介于6V 和10V 之间时、可提供至少5V 的电压、 然后在6.6V 和7.4V 之间提供电压。 该输出可 提供外部电路(即电容器和额外负载)。 但是、添加的任何外部电路都会阻止电容器充电至至少5V、从而有效地禁用控制器。 例如、ICC-lim 规范意味着、如果我尝试从中汲取35mA 的电流、Vcc 输出引脚可能会保持在0V 附近、并且控制器将永远不会被启用。 或者、如果我向该引脚施加7.5V 至14V 的源极电压、则内部 LDO 稳压器将"禁用"、因为外部源将为内部栅极驱动和控制电路提供偏置(根据数据表中表6.5的注释(2))。 但是、如果该外部电源提供的电压低于7.5V、 然后、内部 LDO 稳压器将不会以这种方式"禁用"、并且源电压(即内部和外部)的差异将施加到相应的输出阻抗上、如果 Vin 足够高、可能会导致电流过大。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您理解的基本上是正确的。  只需澄清两点:  

    (1)您可能无法从 Vcc 汲取35mA 的电流。  外部电路的 VCC 负载能力可以小得多。  35mA 包括内部使用(主要是驱动器) 和外部负载(如果适用)。

    (2)向 VCC 引脚施加低于7.5V 的源电压时、LDO 可能会被禁用、也可能不会被禁用、具体取决于实际的内部 VCC 设置点。 如果内部 LDO 未被禁用、并且外部源不是固定的、并且没有 OR-ing 二极管用于为 VCC 引脚供电、则 LDO 和外部源共享总 VCC 负载(驱动器和外部电路)、 或者 LDO 可以提供所有电源。  在后面的情况下、当 LDO 为所有电源供电时、35mA 限制应该起作用。  如果 Vin 为高电平、LDO 将具有很大的损耗。

    谢谢、

    Youhao Xi