Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 您好!
是否可以使用 TPS2660电子保险丝来保护24V 扬声器? 我有一个可能的用例、如下所示、如果这是执行此操作的正确器件、我需要提供建议。
由于扬声器的入站电源限制、 我只需要以1.1A 的电流驱动扬声器。 如果我将 OCP 设置降低到1.1A、电子保险丝将如何响应? 由于音频正弦波>1kHz,输出电流是否会削波接近 OCP 值?
此致、
Leo