This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:用于音频设备保护的 TPS2660电子保险丝

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733462/tps2660-tps2660-efuse-for-audio-equipment-protection

器件型号:TPS2660

您好!

是否可以使用 TPS2660电子保险丝来保护24V 扬声器? 我有一个可能的用例、如下所示、如果这是执行此操作的正确器件、我需要提供建议。

由于扬声器的入站电源限制、 我只需要以1.1A 的电流驱动扬声器。  如果我将 OCP 设置降低到1.1A、电子保险丝将如何响应? 由于音频正弦波>1kHz,输出电流是否会削波接近 OCP 值?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周丽都、您好!

    TPS2660可用于在24V 至1.1A 的电流下保护 OCP。
    但是、您能否解释一下 TPS2660的输入是否会在24V 上施加大于1kHz 的电压、并且需要将电流削波至1.1A?
    请更详细地解释该用例。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、
    下面是有关我的用例的一些详细信息:

    24V 扬声器会随着音频信号的不同而消耗更多电流、尤其是当音量不断增加时。 达到预设的 OCP 限值时、我假设可能会发生电压跳闸和电流削波? 如果您需要更多的澄清、我可以将您包括在我们的电子邮件通信中吗?

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周丽都、您好!

    感谢您的讨论、我将向您发送一封电子邮件。


    此致、
    Kari。