Other Parts Discussed in Thread: UCC5390
您好!
我的客户正在调查 SiC 解决方案并考虑将我们的驱动器用作解决方案、如果有这些文档、请帮助提供设计指南。
主要目的是了解是否存在高频工作问题。
请告诉我们从何处获取设计信息。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
要设计具有 SiC 的 UCC53x0器件、需要高驱动强度(UCC5390或 UCC5350M)才能实现低开关损耗。 控制振铃需要一个经优化的栅极电阻值、可在 以下位置计算:http://www.ti.com/lit/an/slla385/slla385.pdf
UCC53x0系列具有自己的短路保护功能、在输出级集成了二极管、但如果您的客户正在寻找更高级的短路保护方法、我建议您阅读此技术手册 :http://www.ti.com/lit/an/slua863/slua863.pdf
您的客户计划以多高的频率运营? UCC53x0系列可在>50kHz 的频率下运行、已知 SiC FET 可在其中工作。 只要器件的工作温度低于其最高结温150°C、频率就不应成为问题。
http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
如果您有任何其他问题、请告诉我! 如果我回答了您的初始问题、请按下绿色的已解决按钮!
此致、
Mateo