This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:SiC 驱动电路布局和设计指南

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736036/ucc5390-sic-driving-circuit-layout-and-design-guide

器件型号:UCC5390

您好!  

我的客户正在调查 SiC 解决方案并考虑将我们的驱动器用作解决方案、如果有这些文档、请帮助提供设计指南。  

主要目的是了解是否存在高频工作问题。  

请告诉我们从何处获取设计信息。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要设计具有 SiC 的 UCC53x0器件、需要高驱动强度(UCC5390或 UCC5350M)才能实现低开关损耗。 控制振铃需要一个经优化的栅极电阻值、可在 以下位置计算:http://www.ti.com/lit/an/slla385/slla385.pdf 

    UCC53x0系列具有自己的短路保护功能、在输出级集成了二极管、但如果您的客户正在寻找更高级的短路保护方法、我建议您阅读此技术手册 :http://www.ti.com/lit/an/slua863/slua863.pdf

    您的客户计划以多高的频率运营? UCC53x0系列可在>50kHz 的频率下运行、已知 SiC FET 可在其中工作。 只要器件的工作温度低于其最高结温150°C、频率就不应成为问题。  
    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我! 如果我回答了您的初始问题、请按下绿色的已解决按钮!

    此致、
    Mateo