This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3434SQ-20AEV:LM3434 EVM 故障

Guru**** 2521140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735634/lm3434sq-20aev-lm3434-evm-malfunctions

器件型号:LM34SQ-20AEV
主题中讨论的其他器件: TPS92640

你(们)好

我负责设计 LED 面板 调光器、亮度高达15A、带17V LED 条。我发现 LM3434最适合这项任务、 LM34SQ-20AEV 可用于首次评估。

我从 TI store 购买了2套 LM34SQ-20AEV、用于评估 LED 灯面板的 LED 调光器。

我将 EVM 连接到具有最大3A 输出电流的实验室直流电源、并连接到4个17V (6个2.7V 600mA LED) LED 板、将15kHz PWM  连接到 GND 和 PWM 输入之间。

第一个板 EVM 调光功能不起作用 PWM 的占空比变化没有响应,一分钟后,该板停止驱动 LED 并开始消耗高电流(快捷方式),Q4和 Q3温度上升到60C 以上。

第二个 EVM 按 预期工作。 除了设置 PWM 占空比以获得100%功率和增加 PWM 以降低输出时 、它停留 在100%、直到 再次断电和上电。

运行第二个 EVM 20分钟后,它停止驱动 LED ,LED 上的输出电压保持16V,没有任何帮助。

请提供建议?

谢谢

Ofer Merom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试向负载提供多少功率?  15A * 17V = 255W

    您正在使用什么输入电压。  电源上的3A 电流不足以为 LED 提供如此大的功率。  引脚必须大于 PoUT。

    该板不是为了运行这么大的功率、如果您查看图形、它显示的是3V 至6V、而不是17V。

    此外、LM3434已停产、我想看看其他器件、TPS92640/641能够驱动这么大的功率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在评估板用户指南中写道、EVM 设计可提供4A 至20A 范围内的恒定电流。
    和-9V 至-30V 的输入电压。
    我对其进行了比 EVM 能力更少的测试、两个 EVM 都停止工作。
    我没有发现任何 LM3434已过时的参考!
    TPS92640是较新的器件、看上去适合该应用。
    谢谢、