主题中讨论的其他器件: TPS92640
你(们)好
我负责设计 LED 面板 调光器、亮度高达15A、带17V LED 条。我发现 LM3434最适合这项任务、 LM34SQ-20AEV 可用于首次评估。
我从 TI store 购买了2套 LM34SQ-20AEV、用于评估 LED 灯面板的 LED 调光器。
我将 EVM 连接到具有最大3A 输出电流的实验室直流电源、并连接到4个17V (6个2.7V 600mA LED) LED 板、将15kHz PWM 连接到 GND 和 PWM 输入之间。
第一个板 EVM 调光功能不起作用 PWM 的占空比变化没有响应,一分钟后,该板停止驱动 LED 并开始消耗高电流(快捷方式),Q4和 Q3温度上升到60C 以上。
第二个 EVM 按 预期工作。 除了设置 PWM 占空比以获得100%功率和增加 PWM 以降低输出时 、它停留 在100%、直到 再次断电和上电。
运行第二个 EVM 20分钟后,它停止驱动 LED ,LED 上的输出电压保持16V,没有任何帮助。
请提供建议?
谢谢
Ofer Merom