This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找合适的多相降压控制器。

Guru**** 2517230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40, TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735403/looking-for-a-suitable-multiphase-buck-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28C40TPS53667

我正在寻找一个能够进行6相或更多相位控制的某种通用多相位降压控制器。  此应用为高功率高电压降压(~400V 至100-300V)。   有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位专家很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    您应该考虑在交错应用中使用 UCC28C40系列器件。
    您将需要6个降压级 、每个级由单独的 UCC28C40控制。
    每个控制器上的振荡器应与以您需要的频率运行的主时钟同步。

    对于6相系统、您将要求同步脉冲彼此相位差为60度。

    遗憾的是、TI 没有在多相应用中使用此器件的参考设计、上述信息仅是建议的解决方案。

    希望这是足够的信息来回答您的问题。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sc4201.pdfHiJohn、

    感谢您的快速回复。

    是的、我已经考虑过这样的解决方案、但 UCC28C40不是这样的。  该解决方案可与 Semtech SC4201 (随附数据表)搭配使用。  遗憾的是、该器件现在已停产。  我目前正在考虑使用 TPS53667。  尽管它具有我不需要的很多功能、但它确实有一种共享电流的方法、我希望通过一些创造性的电路来利用它。

    谢谢、

    Roger