请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28C40、 TPS53667我正在寻找一个能够进行6相或更多相位控制的某种通用多相位降压控制器。 此应用为高功率高电压降压(~400V 至100-300V)。 有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../sc4201.pdfHiJohn、
感谢您的快速回复。
是的、我已经考虑过这样的解决方案、但 UCC28C40不是这样的。 该解决方案可与 Semtech SC4201 (随附数据表)搭配使用。 遗憾的是、该器件现在已停产。 我目前正在考虑使用 TPS53667。 尽管它具有我不需要的很多功能、但它确实有一种共享电流的方法、我希望通过一些创造性的电路来利用它。
谢谢、
Roger