This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:参考设计 PMP10468,输出电压不稳定

Guru**** 2516890 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10468, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736169/ucc28700-reference-design-pmp10468-the-putput-voltage-is-unstable

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他部件:PMP10468、PMP

我已使 交流/直流设计参考 PMP10468、现在输出电压 波动很大、原理图 和波形如下:

请提供一些改进建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Blanche、

    我查看了您的原理图、VDD 上似乎没有电容器。  这是涓流充电所必需的、并为 UCC28700提供运行所需的能量、直到转换器启动并切换和调节输出电压。  请查看 PMP 参考设计并使用相同的电容器。

    我还建议使用100nF 电容器和511k 欧姆电阻器与 DP6并联。  这些转换器使用 RCD 钳位时工作效果更好。

    UCC28700 PSR 控制器需要一个泄漏电感低至3%或更低的变压器。  为了减少调试问题、我建议使用与 PMP 参考设计相同的变压器。

    此致、

    Mike