This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331DR 5V 至1.2V 降压输出电压过冲问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735993/tps54331-tps54331dr-5v-to-1-2v-stepdown-output-voltage-overshoot-problem

器件型号:TPS54331

TPS54331DR 5V 至1.2V 降压电路如下图

如下图所示、输出1.2V 过冲问题。

1.2V 负载约为200mA。

当 Vsense 高于800mV 时,TPS54331仍然具有 PWM 信号,1.2V Vout 过冲 可以得到1.368V。

C1:5V 输入电压  C2:Vsense C3:D1 VR C4:1.2V 输出电压


 

下图显示、TPS54331DR 的第一个占空比约为7.3uS、1.2V 输出电压约为1.314V、Vsense 为868mV、高于800mV,、但 TPS54331DR 仍具有4个 PWM 输出、从而使1.2V 输出电压过冲高达1.368V。


请帮助解决过冲问题。

谢谢

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheney、

    您发布了两次同一主题。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn:
    我认为是这样。 很抱歉造成问题。