This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302 OCP2和 OCP3阈值

Guru**** 2514785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733785/ucc256302-ucc256302-ocp2-and-ocp3-thresholds

器件型号:UCC256302

您好!

OCP2和 OCP3的真正保护响应级别是什么?
我可以在示波器上看到、输出 ISNS 处的电压振幅超过3V、但 LLC 转换器仍然工作。 

e2e.ti.com/.../UCC256302.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HelloMax、

    感谢您关注 UCC256302。
    OCP2和 OCP3阈值基于 ISNS 平均电压而不是瞬时电压。
    为了触发 OCP2、2ms 内的 ISNS 平均电压需要大于0.84V。 与触发 OCP3类似、50ms 内的平均 ISNS 电压需要大于0.64V。
    我希望这能回答你的问题。
    数据表的第6.3.10节对此进行了更详细的说明。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助!

    我宣读第6.3.1节。

    保护 OCP2和 OCP3是否仅在 ISNS 信号中存在恒定分量时工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    ISNS 引脚电压反映来自谐振电容器的谐振电流;这意味着不能存在恒定分量。

    为了获得平均谐振电流、仅当高侧开关打开时、ISNS 引脚上的 RC 微分器才会反映在内部多路复用器上。 当高侧开关关闭时、多路复用器电压为0V。 该多路复用器信号使用控制器内的低通滤波器进行平均值计算、以生成感测到的谐振电流。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    从我的第一个帖子的图中可以看出、ISNS 电压的振幅为3V
    平均电压=3*2/3,14*0.5=0.955V (乘以0.5是因为填充系数接近50%)。
    为什么 OCP2或 OCP3保护不起作用?
    如果我将 ISNS 上的电压增加到4V、则会触发保护(我认为是 OCP1)、并且转换器停止工作。
    在我看来、OCP2和 OCP3完全不起作用。 您能解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    请分享您的设计规格以及您的 CISNS、RISNS、Iout_max 和变压器匝数比。
    当 ISNS 为4V 时触发 OCP1阈值。 如果阈值设置正确、则应看到触发了这些保护。 您是否通过增大满负载电流或更改电流感应电阻器来检查 OCP 阈值?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CISNS = 600pF、RISNS = 430、Iout_max = 10A、其他变压器匝数比 N=8。 我增加了电容器 CISNS 和电阻器 RISNS 值​​、以检查保护响应。 初始值​​为 CISNS = 200pF、RISNS = 200。 我已附加一个调试电路板和一个转换器计算。 

    e2e.ti.com/.../UCC256302-scheme.pdfe2e.ti.com/.../UCC25630x-Design-Calculator_5F00_390_5F00_24_5F00_90KGz_5F00_0094uF_5F00_33uG_5F00_660uG.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    对于 CISNS:600pF 和 RISNS:430ohm、您应该会在11.75A 负载电流下看到 OCP1触发器。 OCP2将在157%负载和 OCP3 st 120%负载时触发。

    只要 OCP2满足这些阈值2ms、OCP3满足50ms、就会导致关断。

    您能否针对这些条件为 iSNS 和 ILOAD 拍摄绘图镜头以进一步了解。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法同时执行两个示波器、因为示波器通道未隔离。 我依次生成了波形。

    我将 CISNS 电容器的电容值增加到800pF、因为我的电子负载电流为10A

    转换器的保护工作电流为8A

    要了解 OCP2、OCP3保护的工作原理、我需要确切了解用于计算平均电流值的算法。

    由于使用 HSON 信号来计算平均值、因此 VISNS 和 HSON 之间的相移可能很重要。

    在我的带电子负载的调试板照片中、这样您就可以确保测量结果是真实的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    务必在同一幅图中查看谐振电流和高侧栅极、我怀疑此处发生的情况是、当 HO 为高电平时、多路复用器采样谐振电流的峰值要高得多、因此平均值相对较小。 使高侧导通事件与满载时的谐振电流同相非常重要。 这就是在平均电压达到 OCP2/3阈值之前触发 OCP1电平的原因。

    您是否可以使用 ISNS 引脚在同一个图上绘制低侧栅极信号?

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经在第一个帖子中完成了。 我再次连接波形。 信号 ISNS 和 LO 相位差。 原因可能是什么? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您可能知道、当低侧栅极关闭时、高侧栅极打开、这意味着您的 LLC 的设计方式是、当 HO 为高电平时、谐振电流很大、功率传输不足、如示波器图所示。 这就是您直接跳变 OVP1的原因。
    OCP2/3用于限制输入电流不会损坏控制器、而 OCP1用于防止 MOSFET 和控制器过应力、并监控峰值初级电流。

    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我认为我应该更深入地研究 LLC 的理论、并修改电路的参数。