This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电池电容器

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735028/bq24172-capacitor-for-battery

器件型号:BQ24172

正如 Ning 在我 的另一个问题中提到 的、电池的总电容不应超过2200uF。

在我的应用中、它将打开和关闭大约22A 的负载、我想问、通常我需要在电池上添加一个大电解电容器吗? 这是因为我在某些设计中看到了一 个大(~680uF)电解电容器。

我的电池为:3节电池、5000mAh、最大放电温度为30C。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电池是否能够支持22A 瞬态负载?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要电池上的总电容不超过 Cmax、这是可以的。 请仍保持10uFx2电容器靠近充电器输出。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。