This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-EP:此器件允许的输出 Vcc

Guru**** 2514415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735880/iso5852s-ep-allowable-output-vcc-for-this-device

器件型号:ISO5852S-EP

我有兴趣使用该器件来驱动 GaN FET、该 FET 不能驱动到大约6V 以上。 该栅极驱动器的数据表建议最小输出 Vcc 为15V、但也声称绝对最小输出 Vcc 可能接近于零。 我能否为输出 Vcc 提供5V 电压? 如果是、我应该希望性能下降什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Jordan、

    您所讨论的是绝对最大额定值与建议额定值。

    绝对最大额定值是在不损坏器件的情况下可以实现的操作。
    建议的额定值是为了确保器件正常运行而应保持的范围。

    您能否提供5V 电压以输出 Vcc? 是的
    它将不太可能正常运行。

    我们不会在建议的工作条件之外测试规格。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Daniel 的答复。 我了解绝对运行条件和建议运行条件之间的差异。 我对"不太可能正常运行"的含义感兴趣。 由于测试数据可能不可用、设计/分析中是否有任何内容可以建议我们在5V 电压下运行的行为? 哪些驱动器功能会受到影响(即驱动电流/电压、上升/下降时间、跨隔离边界的传播延迟等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    次级侧器件的 UVLO 为12/11V、因此器件不会导通。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、这是一个很好的理由。 (笑)石榴,我忽略了这个细节。 谢谢!