请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852S-EP 我有兴趣使用该器件来驱动 GaN FET、该 FET 不能驱动到大约6V 以上。 该栅极驱动器的数据表建议最小输出 Vcc 为15V、但也声称绝对最小输出 Vcc 可能接近于零。 我能否为输出 Vcc 提供5V 电压? 如果是、我应该希望性能下降什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有兴趣使用该器件来驱动 GaN FET、该 FET 不能驱动到大约6V 以上。 该栅极驱动器的数据表建议最小输出 Vcc 为15V、但也声称绝对最小输出 Vcc 可能接近于零。 我能否为输出 Vcc 提供5V 电压? 如果是、我应该希望性能下降什么?