This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:引脚用于引脚高电压器件

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594HV, LM22676, LM46000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733496/lm22676-pin-for-pin-higher-voltage-part

器件型号:LM22676
主题中讨论的其他器件:LM2594HVLM46000

我有两个问题。

  1. 我使用 的是 LM22676MRE-5.0、我需要一个50V 或更高输入电压的器件。  我只需要0.7A 的最大输出、工作温度范围为15-40°C。  我找到了 LM2594HV、我认为它可以正常工作。  是否有任何其他可使用的器件。  该产品已经被淘汰并发布、因此我更倾向于仅使用较高电压的器件、而不是采用新布局。
  2. 其主要原因是对高达28V 的交流输入提出了新的要求。  输入端已经有一个二极管电桥。  对于28VAC 输入与直流输入信号、我还需要考虑其他问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想指出的是、LM22676MRE-5.0和 LM2594HV 不是引脚对引脚兼容的。 您当前使用的是 LM22676的哪个封装型号?

    2. DC-DC 转换器的额定直流电压应达到最大直流电压(在进行交流/直流转换后)。 这将是您在选择器件时的主要考虑因素。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 我使用的是 HSOP 8部分。  它唯一没有的引脚是引导引脚和中央散热垫、这很好。  是否有任何其他引脚兼容的器件?
    2. 好的、那么我不需要为交流 VS 直流设计提供任何特殊的滤波或瞬态保护?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于引脚对引脚组件、LM2594HV 将是您的最佳选择。 如果您能够重新布局电路板、还可以查看 LM46000 :www.ti.com/.../lm46000.pdf

    DC-DC 所需的滤波将取决于您的应用和可以看到的瞬态。 如果您的应用需要受到高于器件绝对最大值的保护、则需要使用瞬态抑制器。 如果您的应用需要受到传导或辐射发射的保护、那么您可能需要添加一个小型输入 PI 滤波器。

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、
    Katelyn