请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22676 主题中讨论的其他器件:LM2594HV、 LM46000
我有两个问题。
- 我使用 的是 LM22676MRE-5.0、我需要一个50V 或更高输入电压的器件。 我只需要0.7A 的最大输出、工作温度范围为15-40°C。 我找到了 LM2594HV、我认为它可以正常工作。 是否有任何其他可使用的器件。 该产品已经被淘汰并发布、因此我更倾向于仅使用较高电压的器件、而不是采用新布局。
- 其主要原因是对高达28V 的交流输入提出了新的要求。 输入端已经有一个二极管电桥。 对于28VAC 输入与直流输入信号、我还需要考虑其他问题吗?
谢谢。