This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:TPS54062

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735780/tps54062-tps54062

器件型号:TPS54062

大家好、我使用 TPS54062来构建直流/直流降压稳压器。 我与大家分享我绘制的原理图。 它的输出电压应该是稳定的、但当我改变输入电压时不是稳定的。 当我施加30V 直流输入电压时、TPS54062提供12.7VDC;当我施加20V 直流输入电压时、它提供10V 直流。 问题可能出在哪呢? 我应该寻找什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要监控 SW 节点、输入电压和输出电压、以了解 VIN=30V 和 VIN=20V 时的任何不稳定情况。 可能存在稳定性问题、这会导致输出电压下降。

    您还可以将您选择的组件与 Excel 计算器工具进行比较、您可以在产品页面的"工具"选项卡上找到该工具。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我根据该工具更改了补偿电路组件的值。 工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很高兴听到您的电路按预期工作。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn