请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90120A 您好!
此帖子与现有帖子[e2e.ti.com/.../2713565]
当器件的输入电压下降时、器件内部何时将完全复位? µF 欠压保持电容器(本设计中为1500 μ F)、器件的输入电压会保持很长时间。 我们希望实现一个复位电路、该电路将循环通电给系统、但需要知道系统需要保持关断的时间、以确保器件将被复位。
UCD90120A 数据表中列出了几个可应用于此处的阈值:
- 欠压功能= 2.6V
- VRESET = 2.4V
- VIL 最大值= 1.4V
器件完全复位之前、器件的输入电压需要下降多低?
谢谢、
Stephen Bennett