This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:具有欠压保护功能的器件断电复位阈值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735528/ucd90120a-device-power-off-reset-threshold-with-brownout

器件型号:UCD90120A

您好!

此帖子与现有帖子[e2e.ti.com/.../2713565]

当器件的输入电压下降时、器件内部何时将完全复位?  µF 欠压保持电容器(本设计中为1500 μ F)、器件的输入电压会保持很长时间。  我们希望实现一个复位电路、该电路将循环通电给系统、但需要知道系统需要保持关断的时间、以确保器件将被复位。

UCD90120A 数据表中列出了几个可应用于此处的阈值:

  • 欠压功能= 2.6V
  • VRESET = 2.4V
  • VIL 最大值= 1.4V

器件完全复位之前、器件的输入电压需要下降多低?

谢谢、
Stephen Bennett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 VCC 超过2.4V 时、器件超出复位范围。 器件进入复位的典型值为1.4V。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    只需确保--一旦 VCC 降至1.4V 以下,器件将被复位

    谢谢、
    Stephen Bennett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它将进入复位状态、直到 VCC 高于2.4V。
    此致
    Yihe