This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC28700

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734981/ucc28700-ucc28700

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: UCC28951-Q1

您好、先生、

我必须使用 UCC28700设计 SMPS、并按如下所示设计规格  

输入电压:250-450 V 直流  

并且有多个输出:- 12V、10mA ;5V、0.6A ;12V、40mA。

1) 1)我们是否可以使用 UCC28700获得多个输出?

2) 2)您是否会向我提供计算组件值的设计过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar、

    感谢您关注 UCC28700。
    UCC28700可用于多输出设计。 我已附加一个 UCC28700的所有多输出参考设计的链接。 这是一个很好的开始。
    www.ti.com/.../index.html
    附件是用于计算功率级以提供总输出功率的 Excel 设计工具。
    www.ti.com/.../sluc408
    您还可以使用 TINA 模型通过以下链接对您的设计进行仿真:
    www.ti.com/.../slum617

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sonal

    感谢您的回复。

    如果我有5个输出、IC UCC28700周围的组件将发生变化。 ? 计算这些组件是否在该 Excel 中提供?

    您能否使用 UCC28700提供具有五个多路输出的该设计的仿真文件?

     谢谢  

    此致  

    Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UCC28700器件网页上提供了控制器可用的设计文件。 您必须设计用于总输出功率的控制器、VS 分压器将用于 Vout1。 您可以修改变压器、使其具有为其他输出供电的多秒绕组。
    请分享此设计的业务机会、如生产开始日期、产量、应用等、以便我可以指导您找到合适的团队。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在生产或批量之类的东西。 应用是:我必须为 UCC28951-Q1、2W 直流/直流转换器模块和我的直流/直流转换器设计中的一些辅助设备提供电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将选择控制器周围的组件来提供总输出功率、这不会因您的设计具有多少个输出轨而改变。 需要记住的一点是、PSR 控制器只能调节一个具有最重负载的电压轨。
    是的、Excel 计算器中提供了这些组件计算。
    我们没有用于满足5个输出的仿真文件。

    此致、
    区域
    如果查询已解决、请按已回答。