请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28700 主题中讨论的其他器件: UCC28951-Q1
您好、先生、
我必须使用 UCC28700设计 SMPS、并按如下所示设计规格
输入电压:250-450 V 直流
并且有多个输出:- 12V、10mA ;5V、0.6A ;12V、40mA。
1) 1)我们是否可以使用 UCC28700获得多个输出?
2) 2)您是否会向我提供计算组件值的设计过程?