This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:TPS2490栅极拉电流驱动器功能

Guru**** 2634615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734001/tps2490-tps2490-gate-sourcing-current-driver-capability

器件型号:TPS2490

您好、先生、

我们想知道如何选择 TPS2490的栅极电容?

从数据表中、没有明确说明如何找到 CRS。

我们担心 栅极拉电流不足以 驱动 MOSFET。 (MOSFET Ciss 具有20000pF)

BTW、如果 Igate 无法驱动 MOSFET、它是否有任何解决方案?  前提是保持功率限制功能。  

 谢谢。

BR

路西弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc年

    请向我分享您打算使用的 MOSFET 器件型号。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    IRFP4468pbf。

    BR

    路西弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc年

    TPS2490器件能够驱动 MOSFET、但由于该 MOSFET 的电容较高、启动时间会更长。

    要查找 CRS: 将平坦区域期间累积的电荷除以平坦 VGS 以获得 CRS。 如下所示、CRS 为175nC/4V =43.75nF。

    选择这么大的 FET 有什么原因? 什么是终端应用和系统规格?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    我们的负载是并联电阻系统中的在线1500W 电容。
    热插拔工作时,它会打开 Oring MOSFET 为系统供电。 (如烧烤架)
    但是、它在 MOSFET 上存在 C*dv/dt 的瞬态尖峰。
    我们担心尖峰会损坏 Oring MOSFET。
    因此、我们需要通过功率限制功能钳制 MOSFET 尖峰。
    从您的回答中、我认为我们需要找到其他解决方案来解决此问题。
    原因是启动时间太慢、无法通过电流限制功能打开 MOSFET 或关闭 MOSFET。
    感谢您的回复、如果您有更好的解决方案、请告知我们。

    BR
    路西弗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc年

    我可能缺少一些东西。 您能不能帮助我解释您所面临的问题。 如何在 MOSFET 上生成瞬态尖峰?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    输入是一个 PSU、它具有输出电容、当 MOSFET 导通时、它以并联电阻为输出电容充电。
    因此,它将由 C*dv/dt 生成尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc年

    产品系列中有多种器件、可为具有功率限制功能的外部 FET 提供 SOA 保护。 这是否有助于满足您的要求?

    此致、

    Rakesh