This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:TPS2553输出电容的纹波电流问题?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733683/tps2553-tps2553-question-of-ripple-current-of-the-output-capacitor

器件型号:TPS2553

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS2553。

我有疑问。

问题
输出电容器时
如何确定输出电容器的纹波电流?

输出电容器的纹波电流是否大于 TPS2553的电流限制值?


电容器是220uF 电解电容器。

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容纹波受负载瞬态或 Vin 瞬态的影响。  您可以使用 i=C*du/dt 来计算它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    非常感谢您的回复。

    我可以添加一个问题吗?

    问题
    如果电容纹波小于负载瞬态或 Vin 瞬态设计值、
    有问题吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bob,ö m

    对于瞬态纹波、可以。 但是、如果 tps2553 VIN 是直流/直流、则需要优化直流/直流纹波、否则故障抗尖峰脉冲时间将受到影响。

    本周是中国假日。 如果还有其他问题、我可以在下周二返回办公室时回复您吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    非常感谢您的回复。
    我可以添加一个问题吗?


    问题1
    Vin 在2ms 通过直流/直流转换器软启动时上升至5V。

    TPS2553 μF 220 μ F 的输出电容器、
    公式中的纹波电流为
    I = C * du / dt

    C:220uF
    DV:5V
    DT:2ms

    I = 220×^μ A - 6×5 /2×10 -3
      = 0.55A


    电容纹波电流是否需要大于此0.55A?


    问题2.
    如果电容纹波小于设计值、
    它将如何影响抗尖峰脉冲时间?
    会缩短吗?
    会不会很长?

    下周二之后回到办公室时、您能回复我吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    您是否尝试为 TPS2553应用定义输出电容器? 请查看下面的输入内容以了解您的问题:

    实际上、您计算出的电流更多地注入 TPS2553的输入电容和直流/直流的输出电容、其纹波是电流* ESR。 要使用 TPS2553、您无需考虑软启动时的纹波。 您只需优化直流/直流工作纹波(开关纹波和输出电容器充电和放电纹波)即可。 如果 TPS2553 Vin 在20kHz 至270kHz 范围内存在低频纹波、则故障抗尖峰脉冲时间将延长。

    2.对于纹波,它不会影响去毛刺脉冲时间。 下面是 TI 关于输入和输出电容器的建议。

    您可以随时提出任何问题。

    此致、

    --------------------------------------------------------------------

    请单击绿色 的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    非常感谢您的回复。


    当我选择输出电容器时、
    我想决定输出电容器的纹波电流。

    对于纹波电压、我问的问题不是、
    但问题是有关输出电容器的纹波电流。


    我可以问一个有关去毛刺脉冲时间的问题吗?


    你10月5日的回答
    "但是、如果 tps2553 VIN 是直流/直流、则需要优化直流/直流纹波、否则故障抗尖峰脉冲时间将受到影响"。

    您对10月9日的回答
    "对于纹波、它不会影响去毛刺脉冲时间"。


    哪一项是正确的?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bob、

    很抱歉造成混淆。

    VIN 纹波将影响抗尖峰脉冲时间、但 Vout 纹波不会影响抗尖峰脉冲时间。 您确实需要优化直流/直流纹波(对于 TPS2553的 Vin)、以防受干扰去毛刺时间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:


    非常感谢您的回复。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。