This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:GPO 延迟

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735094/ucd90120a-gpo-delay

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件:UCD90120

我们在 GPO 断言时需要设置延迟、但实际响应不会改变。

配置非常简单、引脚13的 GPIO3设置为输出并由引脚32上的 GPI2触发。 由于置位没有增加延迟、 GPIO3在 GPI 置位大约13ms 后置位。  但是、当配置并保存960ms 的延迟时、 实际延迟保持在13ms。

下面是配置窗口设置。  我们是否设置了错误或忘记了设置?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    13ms 不适合这两种情况。 这个13ms 似乎表示 UCD 复位周期? GPI2切换是否会导致 UCD 复位?
    如果配置中没有设置任何延迟,则在 GPI2更改后,LGPO (引脚13)的更改时间不应超过1ms。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、
    很抱歉,我遗漏了一个细节。 GPI2输入也与 PMBus_CNTRL 信号相连、该信号用于启动定序。 目标是在 PMBus_CNTRL 被置为有效后将 GPO 输出延迟大约1秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复位后、UCD 上是否会发生这种情况? 在初始评估期间不使用该延迟。 例如,如果系统中的 GPI2总是高电平,则在 UCD 复位后,它开始评估 GPI2以确定 LGPO 输出的状态,此时不计算延迟。 13ms 与 UCD 的引导时间匹配。 情况不是这样吗? 我需要一个波形和完整的项目文件。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是发出的复位信号图(白图)和 置位的 GPI2 (绿色)。  RESET 具有10k 上拉至3.3V 的电压。 电压光标设置为2.7V、  当 VCCIO = 3.3V 时、逻辑高电平的最小阈值电压。  这显示了在 GPI2被置为有效前500微秒的延迟。  然而、由于上拉导致 VCC 电压与其余电压一起斜升、我不确定 UCD90120何时会释放复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这种情况似乎是这样的、当 VCC 高于2.4V 时器件超出复位范围、然后器件正在进行初始化、这需要大约15ms 的时间。 但在 UCD 完成初始化之前、GPI2会被置为有效。 这就是在 GPI2被置为有效后大约13ms GPO 输出的原因。 延迟时间(1)不能在上一个帖子中解释。
    在 VCC 高于2.4V 后、它们是否可以将 GPI2的置位延迟约20ms。 这样、它们将从 LGPO 中获得所需的1s 延迟。
    此致
    Yihe