主题中讨论的其他器件: TPS54540
您好!
我正在进行基于 WEBENCH 和 TPS5450转换器的设计。 我的问题是输出噪声大于2V p-p。 我使用了模拟器、但我的实际结果令人不安。
规格
-24V 输入
-3.5A 输出
- 5V 输出
组件
- L:12uH/23mR/- SRR1260-120ml
- Cin:20uF/20mR - GRM32ER71H106KA12L x 2.
- COUT:330uF/17mR - 6SVPC330M
D:5A/60V/100pF - SBR5E60P5-13
电路
问题
我将在5V 输出上获得2V p-p 噪声。 也可以在电感器上看到。 请参阅波形:
已尝试解决方案
-添加与 Cboot 串联的24R
-添加缓冲器网络(5R/110pF)
-将 D 更改为 B340AF-14
这种情况有所帮助、但与它应有的情况不同。 我想知道这是否是 PCB、但老实说、开关转换器从未遇到过这样的问题。 它真的是如此敏感吗?
感谢您的支持
此致、
Charlie。