This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:输出上有振铃和2V p-p 噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735009/tps5450-ringing-and-2v-p-p-noise-on-output

器件型号:TPS5450
主题中讨论的其他器件: TPS54540

您好!

我正在进行基于 WEBENCH 和 TPS5450转换器的设计。 我的问题是输出噪声大于2V p-p。  我使用了模拟器、但我的实际结果令人不安。

规格

-24V 输入
-3.5A 输出
- 5V 输出

组件

- L:12uH/23mR/- SRR1260-120ml
- Cin:20uF/20mR - GRM32ER71H106KA12L x 2.
- COUT:330uF/17mR - 6SVPC330M
D:5A/60V/100pF - SBR5E60P5-13

电路

问题

我将在5V 输出上获得2V p-p 噪声。 也可以在电感器上看到。 请参阅波形:


已尝试解决方案

-添加与 Cboot 串联的24R
-添加缓冲器网络(5R/110pF)
-将 D 更改为 B340AF-14

种情况有所帮助、但与它应有的情况不同。 我想知道这是否是 PCB、但老实说、开关转换器从未遇到过这样的问题。 它真的是如此敏感吗?

感谢您的支持

此致、
Charlie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    您有两个潜在问题:

    1)测量: 您的示波器中可能同时存在串扰–为此、尝试断开探针测量 PH 节点–接地不太正确–请参阅我所连接的图以了解良好的测量方法。  此图中显示了 TPS54540、但该技术是相同的。   

    2)输入环路时间长于所需时间:  我已标记您的布局屏幕截图,以显示转换器的接地环路。  请注意、高交流电流路径通过接地岛连接到环流二极管、而不是在布局中绕过 VIN 到芯片接地环路。  请参阅数据表中的图17。  您可以移动其中一个输入电容器来绕过环流二极管岛、从而减少振铃。  

    此外、尽管输入迹线承载高电流、但其仍然很薄。  如果您重新设计电路板、则应将其更新。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回答。 我已对这些进行了研究并更新了 PCB 设计。 在我将其提交到下一个修订版之前、您是否会介意确认这是正确的行?

    +24V (输入)/5V =深红色
    GND =粉色
    LX (PH 引脚)=亮红色

    此致、
    Charlie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Charlie、

    您的新布局看起来非常出色。 如果您希望进行先行测试、请尝试翻转当前设计上的更近端电容、绕过集电极二极管旁边的接地岛。

    此致、Robert